This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:支持 Python、MicroPython

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812312/msp432e411y-python-micropython-support

器件型号:MSP432E411Y
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我看到过一些有关 Python 或 MicroPython 的评论、这些评论让我相信 MSP432并不真正支持这一点。 是否有人知道这最近是否发生了变化、以便在 MSP432上启用 Python? 只是想看看我们的立场。

查看 MicroPython Git 树、有许多 MCU 平台、但 MSP432并非如此。

https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports 

MicroPython Git 树显示了对 CC3200的支持、例如

有人可以评论吗?

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

     我不知道对 MSP432E4器件上的 MicroPython 的任何支持或计划。  这需要来自社会。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    我们中的一些人正在内部进行这方面的工作、但这是"尽最大努力"的基础、因为客户没有太多的需求。  我们从 MSP432E 开始、然后转到 MicroPython 认为有意义的其他 SimpleLink 器件。   由于这是最大的努力、我们意识到了这一需求、但实际上没有可用性时间表。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的更新。

    这很有意思。 我想您已经看到 MicroPython 对 CC3200提供了一些支持、这可能来自另一个来源。 但这也可能是一个需要进一步发展的问题。

    如果我们从客户群中看到对此有进一步的需求、我们可以告诉您。

    谢谢、

    -Gunter