This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:DLMS 堆栈数据下载问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781406/msp430f47187-dlms-stack-data-downloading-problem

器件型号:MSP430F47187

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 DLMS 库(DLMS_obj_5.42)、微控制器是 MSP430F47187。我的问题是、当我们下载关联2和关联3 时、需要大约1小时才能完成下载、这是不可接受的、因此请指导问题是什么以及如何解决。如果中有任何更改 需要 DLMS 堆栈文件、然后请确认我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供有关您遇到的问题的详细信息。 我将邀请我们在 DLMS/COSEM 库中的专家、以便他们在这个主题上或离线问题上为您提供进一步的帮助。 感谢您的耐心等待、如果您未与我们联系、请在几天内随时在此处发表评论。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另请注意、我发现您已经在上一个主题(e2e.ti.com/.../760004)中与我们的 DLMS/COSEM 库专家联系

    请在与 Chander 的电子邮件通信中与他保持对此问题的支持。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    请提供一对一邮件中所要求的详细信息。 让我们通过电子邮件继续进一步讨论此主题。

    此致、

    Chander