This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:双映像代码无法正常工作。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781408/msp430fr5994-dual-image-code-is-not-working

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

我已成功运行 MSP 引导加载程序代码以进行单映像应用固件更新。  

现在、我正在尝试为 msp430fr5994双映像引导加载程序运行代码。 调试代码后、我发现 MSP 引导主机和 MSP 引导加载程序代码会计算不同的 CRC、因此代码无法跳转到应用程序映像。  

我运行代码 MULTIPAL 时间、但结果相同。 我不是 TI 在 MSP430FRBoot_1_01_00_00中给出的任何代码更改。

此致、

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Dinkar

    在1_01_00_00版本的应用1和2 UART 双映像代码中、我们有一个常规配置错误、将器件设置为 MPS430FR6989。 但我们将在下一个版本中修复它。 但对于主机端和引导端 UART 和 CC1101代码、我们已经运行它们、这应该可以正常工作。
    您可以在下面进行检查:
    1.删除 CCS 中的所有项目
    解压缩您从 TI 下载的 zip 包
    3.在 CCS 中导入主机和引导代码以双映像模式(UART 或 CC1101)更改主机和引导代码
    4.连接硬件并下载代码。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    我认为,当您在矢量表中输入错误地址时,很可能会发生此问题。特别是,当您在两个图像之间切换时。