This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:如何在调试期间更改 CCS 上的任何值

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812285/ccs-msp430g2553-how-change-any-value-on-ccs-during-debugging-time

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 Yash Shah 我正在使用 code composer studio 我有一个问题、就是在调试期间如何更改任何值、而不是直接刷写更新值、这是可能的?  请建议我喜欢使用断点或其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    在 CCS 调试模式下、 您可以双击代码每一行旁边的蓝色区域、以在特定行创建断点。

    您可以在"Expressions"窗口中添加表达式、以便在代码到达断点后的调试期间查看和更改特定变量的值。

    谢谢、

    是的