This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 Energia 代码与升压感应1和 MSP432配合使用时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780980/msp432p401r-problem-using-energia-code-with-boost-sense-1-and-msp432

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

尊敬的所有人:


我尝试将 Booster 传感器1电容式触控与 MSP432配合使用。 由于 TI 停止支持此器件、因此网络上只提供了很少的程序。
Robert Wessels 提供了一些2012年的好草图。 遗憾的是、当我运行这些程序时、我会遇到以下错误:

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

sketch\CapTouch.cpp.cpp:在构造函数'CapTouch::CapTouch (uint8_t、uint8_t)'中:

CapTouch.cpp.cpp:33:37:错误:未在此范围内声明'igitalPinToPort'

uint8_t 端口= digitalPinToPort (引脚);

^μ A

CapTouch.cpp.cpp:35:14:错误:未在此范围内声明'no_a_port'

if (port ==no_a_port) return;

^~~~~~~~~~μ A

CAPTouch.CPP.CPP:38:30:错误:"portSel2Register"未在此范围内声明

sel2 = portSel2Register (port);

^μ A

CapTouch.cpp.cpp:40:14:错误:未在此范围内声明'no_a_port'

if (sel2 ==no_a_port) return;

^~~~~~~~~~μ A

CapTouch.cpp.cpp:43:31:错误:未在此范围内声明"igitalPinToBitMask"

位= digitalPinToBitMask (引脚);

^μ A

CAPTouch.CPP.CPP:46:28:错误:"portSelRegister"未在此范围内声明

SEL = portSelRegister (port);

================================================================================================================================================

还有许多我没有考虑包括的内容。 所有这些都在同一个上下文中。

我有他的头文件、但我肯定缺少一些额外的东西。 有人能帮我、因为我必须负责有关使用 MSP432的电容式传感器的讲座。

提前感谢您。
莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mostafa、您好!

    Energia 问题在以下论坛中进行处理: forum.43oh.com/.../

    请将这些问题发布到该论坛、因为他们是 Energia 的专家、能够更快地解决您的问题。

    我将关闭此帖子。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    我在担任这一职务的同时也这样做了;迄今尚未作出任何反应。 我认为也许在这里有人可以帮助我的可能性。
    无论如何、您都可以关闭它。

    谢谢、
    莫斯塔法