This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:25:25、SPI 闪存解决方案。 使用了什么 SPI 主机器件/程序进行测试?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, TIDM-FRAM-EEPROM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780892/msp430fr2000-25-for-25-spi-flash-solution-what-spi-host-device-program-was-used-to-test

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994TIDM-FRAM-EEPROM

支持、

查看 SPI EEPROM 仿真信息、SPI 主器件用于测试解决方案的 MSP 器件/固件是什么?

http://www.ti.com/lit/an/slaa769a/slaa769a.pdf

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pathfinder、

    感谢您发布问题。
    我们正在为您进行调查、并将尽快返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pathfinder、

    另一个 MSP430FR LaunchPad、即 MSP430FR5994/5969/4133。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    我对代码更感兴趣、而不是对器件如此感兴趣。  我正在寻找 SPI 主器件解决方案、以便可以与 FRAM 器件通信。

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ling、

    我找到了我要找的内容。 很抱歉、我们没有早点看到这种情况。 用于主设备和从设备的软件是 TIDM 的一部分:www.ti.com/.../tidubi8a.pdf

    TIDM-FRAM-EEPROM_Software_01_00_01_00

    此致、
    Marc