This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:XBee、带 UART 发送和接收

Guru**** 2553920 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781384/ccs-msp430g2553-xbee-with-uart-transmit-and-recieve

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在、我已经在 MSP430 2553中启动了一个新项目、XBee (XBEE3)和 UART 通信、但我们如何开始时、我不明白有人会建议我这么做?

可用于与 XBee 通信的 UART 的任何示例代码。 使用 AT 命令或任何其他命令发送和接收?

是否需要此通信的 AT 命令查询器?

此致  

亚什·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    听起来您已经在 MSP430G2553 Launchpad 和 XBee 器件之间成功建立了 UART 通信链路。 TI 不提供将 Launchpad 连接到 XBee 板的示例代码、因为我们的示例主要涉及如何开始使用我们器件的板载外设。 有关将我们的器件与第三方电路板连接的示例通常由该第三方供应商或社区通过开源项目提供。

    似乎有一大群人在各种 MSP430 Launchpad 和各种 XBee 模块之间成功建立了无线通信链路。 通过 Google 快速搜索"MSP430 with XBee"或类似内容、您应该找到正确的方向、找到有关客户在 MSP430 LP 和 XBee 模块启动和运行的情况下获取项目的详细介绍、开源示例和其他 E2E 帖子。

    此致、

    Matt