This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:430BOOST-SENSE1

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778640/msp432p401r-430boost-sense1

器件型号:MSP432P401R

尊敬的 TI:

我有这个 430BOOST-SENSE1 。 我还有 MSP-EXP432P401R 和 MSP430F5529LP。 我假设在我将电容式触控传感器集成到它们之后 、Middel LED 应该会亮起。 如果我在 BoosterPack 上方~3-5cm 对我的手或手指进行波形测量、接近传感器将被触发并唤醒器件。

不幸的是,没有发生任何情况。 我是否必须通过 IDE 上传某些程序? 请帮帮我。

此致

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议查看此处提供的软件: www.ti.com/.../capsenselibrary

    具体而言、对于 MSP432、该软件不在 SimpleLink SDK 软件包内、目前不受支持。 CapTIvate 解决方案现已得到推广和支持:

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    导入"430BOOST-SENSE1_CapTouch_MSP432P401R" v1.00.01.00时出错   :

    请参阅以下详细信息...
    无法对项目'430BOOST-SENSE1_CapTouch_MSP432P401R'进行解释、因此导入失败。 请联系支持部门。

    Othre 1:"430BOOST-SHARP96_CapTouch_MSP432P401R"仅旋转一半 LED、不会对移动的手做出反应。

    有什么想法、可能会出什么问题?

    V1.5 (旧版本)中的程序太多。 也许我已经详细研究过它。

    此致

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、由于这些示例的遗留性质、您需要手动引入文件、而不是导入工程。 这些并未在 CapTIvate 解决方案的引入中得到维护。

    此致、
    Chris