This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:无需外部晶振即可实现 DCO 校准。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811534/msp430f2272-dco-cablibration-without-external-crystal

器件型号:MSP430F2272

你好。

我在 MSP430F2272上使用的 DCO 没有外部晶振。

每个产品的计时器时间不同、当我为每个 MCU 测量 SMCLK OUT 时、容差之间存在很大差异。

网络上校准 DCO 的示例代码是需要外部时钟的、但我的电路板未连接外部晶体。

是否有办法在不使用外部晶体的情况下校准 DCO?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2272在 InfoA 闪存[参考数据表(SLAS504G)表14]中有4组 DCO 校准常数。 您试过它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我已经知道了这一点。

     我将其设置如下。

     BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;    

     DCOCTL = CALDCO_8MHZ;

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我想另一个看法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否看到频率的差异符合 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2272.pdf 数据表"DCO 频率"一章中显示的参数

    如果您不想在 TLV 中使用出厂编程的 DCO 校准常数、您应该首先找到一个基准 clk 来执行校准。 您可以在线使用演示并将 VLO 源 ACLK 用作参考时钟。 但您知道、VLO 的精度不是很好。

    此致

    Gary