This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BOOSTXL-SHARP128:具有 Energia 的 LCD Sharp BoosterPack 128显示屏上的位图

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811850/compiler-boostxl-sharp128-bitmaps-on-lcd-sharp-boosterpack-128-display-with-energia

器件型号:BOOSTXL-SHARP128
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPENERGIA

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在使用 LCD Sharp BoosterPack 128显示屏和 MSPEXP430F5529LP 板。 如何使用 Energia 在 LCD Sharp BoosterPack 128显示屏上显示位图? 我包含了 Gamebuino-Meta.h 库、但收到错误"为电路板 MSP-EXP430F5529LP"编译错误"。 有人能帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供名为 MSP 图形库的库 、该库包含在 MSP430Ware 下载中、并为用户提供用于在 基于 MSP430的器件上创建图形用户界面的 API。 这也适用于在 LCD Sharp BoosterPack 128显示屏上显示位图。 该库中提供了一些示例、可帮助用户开始将其集成到项目中。

    我不知道 TI 提供的用于在 Energia 中执行该操作的软件、但是您可以使用 Energia 社区论坛 查看是否有人知道现成的解决方案。  

    此致、

    Matt