This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:MSP430 32kHz 晶体振荡器精度

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780948/msp430f2617-msp430-32khz-crystal-oscillator-accuracy

器件型号:MSP430F2617

您好!  

查看数据表、32kHz 晶体振荡器的电压/温度范围内存在很大误差。  但我对固定电压和固定温度下的误差更感兴趣。  在这种情况下、误差是否接近晶体容差规格的误差?  我们正在使用 MSP 的内部负载电容器、但数据表中未指定最小值/最大值(仅典型值)、因此它们是否会有自己的工艺变化来增加误差?  如果是、有什么想法吗?  我们使用的是20ppm 容差晶体、尝试确定我们的总体误差是接近该值、还是40ppm、或100ppm 、还是???

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    有几个因素影响32K 晶体振荡器的精度(PCB 布局、晶体负载、温度、电压...)。 请参阅下面的32K 晶体振荡器应用手册。 您将在注释中找到有用的信息。
    www.ti.com/.../slaa322d.pdf
    IO 引脚的典型电容由过程变体晶圆表征。 典型值供您参考。

    此致、
    乔维·何