This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPFET 是否有存储器(RAM 或闪存)、如果有、有多少?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6638, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780529/does-mspfet-have-memory-ram-or-flash-and-if-so-how-much

主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP430F6638、 MSP430G2452

我 需要知道 MSPFET 是否有存储器(RAM 或闪存)、如果有、有多少。 我不需要知道 MSP430、而只是闪存仿真工具(MSPFET)。 该表单不允许将 MSPFET 用作器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darrin、

    是的、MSP-FET 内部使用 MSP430、但没有我知道的其他存储器。 您是否正在尝试更新 MSP-FET 上的固件? 通常、这是通过 IDE (CCS、IAR 等)完成的。 如果您尝试使用 MSP-FET 刷写器件、并且 MSP-FET 固件已过时、则会在刷写 MSP430器件之前提示您更新 MSP-FET。

    如果这没有回答您的问题、请提供您尝试执行的操作的详细信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eddie。 我只是想填写一个与官僚机构相关的表格、并且需要知道 MSPFET 中存在多少闪存/RAM。 MSPFET 内特定版本 MSP430的存储器是否有大小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像是一个安全计划。 ^μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Darrin! 我将了解其中包含哪些具有存储器的器件、并告知您。 可能需要一天时间才能获取信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrin

    我收到信息的速度比我想象的快。 请参阅下面的内容。

    •MSP430F6638 -具有256KB 闪存、16KB SRAM 的20MHz 混合信号微控制器

    •MSP430G2452 -具有8KB 闪存、256B SRAM 的16MHz 混合信号微控制器

    •A3PN125-VQG100 -具有1Kbit 闪存、4.5KB SRAM 的 ProASIC3闪存 FPGA