This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047算法

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807150/msp430fr6047-msp430fr6047-algorithm

器件型号:MSP430FR6047

你(们)好,先生

我们有一个水表项目,该芯片使用 TI MSP430FR6047,速度测量算法使用 TI 的算法库,但误差超过3%,无法达到我们的目标,误差低于2%。  

请帮我们检查并给我们同样的建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您能为我们提供有关您的测试的更多信息吗?

    您的板/EVM、传感器、管道、测试平台、GUI 配置、 ADC 捕获数据、波形数据。 在什么情况下、您会观察到3%的误差?

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您已经听过很长时间了。 是否有更新?

    此致、

    现金 Hao