This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:XT2BYPASS ADn

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811207/msp430f5342-xt2bypass-adn

器件型号:MSP430F5342

尊敬的 TI:

    首先、

    现在、我要对 MSP430F5342进行一些测试。

    根据 slau208q、我对某件事有疑问。

     UCSCTL6寄存器

     

    它说"并且 XT2不处于旁路运行模式"。 如果我使用 XT2BYPASS 模式、例如24MHz 振荡器(不是晶振)、根据 XT2OFF 位的突出显示、我似乎不能使用 XT2OFF。

    如果我想在 XT2BYPASS 模式下关闭 XT2振荡器(而不是晶振)、我该怎么做?我可以使用 XT2OFF = 1吗?

    如果我想在  XT2BYPASS 模式下打开 XT2振荡器(而不是晶振)、我可以使用 XT2OFF=0吗?

 

    第二个

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果我使用这些位来设置 MCLK 和 SMCLK 源、当 我关闭 XT2CLK 时、系统会自动切换到 DCOCLKDIV 吗?

       我该怎么办?如果可以完成、交换机需要多长时间?

       谢谢!

       此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以从方框图中找到详细信息。

    灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ling,

    感谢您的帮助。现在我知道、 如果使用 XT2BYPASS 模式、XT2CLK 将持续打开。

    但是,我仍然有一些详细的问题。

    ,使用 XT2BYPASS 模式、则为1 μ s,,根据 slau208q、XT2掉电。这是否意味着 XT2 是由外部供电的

    TCXO ?如果我想在进入 LPM3之前关闭 XT2以节省功耗,关闭 TCXO 的电源将生效?

    第二个,如果我使用 XT2CLK 作为 MCLK 和 SMCLK 的时钟源,然后关闭 XT2CLK。从 XT2CLK 到 DCO?的切换需要多长时间  

    自动切换完成  ?如果不是,如何手动切换

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.自动是,请参阅 第5.2.12章 UCS 模块失效防护操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ling,

    非常感谢您的帮助。但我认为您希望我参考的一章是5.2.13,时钟信号同步。

    此致。