This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:ADC10中断未触发

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810449/msp430f5510-adc10-interrupt-not-triggering

器件型号:MSP430F5510

您好!

我在获取用于 msp430f5510的 ADC10中断时遇到问题。 调用函数 lectura_adc 从通道0读取值后、CPU 不会"唤醒"、因为中断不会被触发、因此无法从 ADC 获取安全值。

下面的代码...

#include
#include
#include
#include


空 init_ADC10 (空)

P6SEL |= BIT0 | BIT1;
ADC10CTL0 = ADC10SHT_12 | ADC10ON | ADC10IE | ADC10SREF0 | ADC10SC;

ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_0 + ADC10SHP;

ADC10CTL2 |= ADC10RES;

unsigned int lectura_adc (int cCanal){

unsigned int conv = 0;
ADC10CTL0 &=~ADC10ENC;
ADC10MCTL0 = ADC10INCH0;
delay_ms (10);
ADC10CTL0 |= ADC10ENC | ADC10SC;

_bis_SR_register (CPUOFF + GIE);
CONV = ADC10MEM0;
delay_ms (10);
返回 conv;

#pragma vector = ADC10_vector
_interrupt void ADC10_ISR (void)

_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430团队成员已被分配审查您的问题。 请稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miquel

    我看不到您在 ADC10_ISR 中调用 founcion "lectura_ADC"。 为什么?

    此致

    Gary