This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:由于缺少 FET 驱动器、无法下载十六进制文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810969/msp-exp432p401r-unable-to-download-hex-file-due-to-fet-driver-missing

器件型号:MSP-EXP432P401R

您好!

我有一个十六进制文件、需要使用 MSP-EXP432P401R 开发套件将其下载到 MSP432器件上。

该套件通过 USB 接口进行连接。 在网络上搜索时、我了解到我需要下载命令行 Flasher 才能下载十六进制文件。

在安装 MSP430 Flasher 时、它向我指示、如果未安装、我需要下载 USB FET 驱动程序、并且消息中包含下载页面的链接。

访问该下载页面时、我看不到任何驱动程序。 下面是 USB FET 驱动器的链接:

http://www.ti.com/tool/mspds#Low-Level_USB_CDC_or_VCP_Drivers

Get 软件按钮是用于下载程序文件而非驱动程序的链接。

请帮助解决此问题吗?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、

Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziggy 您好、

    可能显而易见,但您是否尝试了链接 到 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html 的第三个“获取软件”按钮 ? 它似乎是您要查找的 MSP430_FET_Drivers 安装程序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Clement、

    我是从您提供的链接安装了驱动程序的。 安装良好。 但是,它仍然不起作用。 仍然不支持 FET 调试器。

    C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>MSP430Flasher.exe -n MSP432P401R -w Sample.hex
    *---- /|-------------------------------------------------------- *
    */|_*
    *//MSP Flasher v1.3.2 *
    *|/*
    *---- |/---------------------------------------------------------- *
    *
    *评估触发器...完成
    *检查可用的 FET 调试器:
    *找不到任何连接的 USB FET!
    *断电...完成
    *正在从设备断开连接...完成
    *
    ***********************************************************************************************。
    *驱动程序:已关闭(MSP DebugStack 未初始化)
    ***********************************************************************************************。
    *


    然后,我调用以下命令来查看是否安装了驱动程序以及是否需要更新。

    C:\ti\MSPFlasher_1.3.20>MSP430Flasher.exe -n no_target -s
    *---- /|-------------------------------------------------------- *
    */|_*
    *//MSP Flasher v1.3.2 *
    *|/*
    *---- |/---------------------------------------------------------- *
    *
    *评估触发器...完成
    *检查可用的 FET 调试器:
    *找不到任何连接的 USB FET!
    *断电...完成
    *正在从设备断开连接...完成
    *
    ***********************************************************************************************。
    *驱动程序:已关闭(MSP DebugStack 未初始化)
    ***********************************************************************************************。
    *

    话虽如此、您能否给我一组 步骤来安装 MSP Flasher 和 FET 调试器(如果链接与上述链接不同)。

    来重复。 我使用 USB 电缆连接到 MSP-EXP432P401R 开发套件。

    我用于闪存器的下载链接为:

    http://www.ti.com/tool/MSP430-FLASHER

    再次感谢、期待您的回复。

    此致、

    Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、问题现在是检测 MSP-EXP432P401R Launchpad。

    此问题可能有多种原因。

    -       您应该尝试最简单的解决方案:只需更改 USB 电缆(同时验证是否所有跳线都放置良好)

    -       尝试使用 CCS 检测您的 MSP-EXP432P401R、这可能会为您提供更多提示、并可能帮助您更新固件

    -       尝试验证 Windows 是否检测到您的设备(您可以使用设备管理器)

    最后、您还可以尝试使用其他工具来刷写器件。 例如、您应该查看 Uniflash (http://www.ti.com/tool/UNIFLASH)。

    此致、