This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:使用 VREF 和 ADC 进行电池电压测量

Guru**** 2391115 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780283/msp430fr5738-battery-voltage-measurement-using-vref-and-adc

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:TIDA-00468

您好!

我有一个使用3.6V 电池和2V LDO 的应用、该 LDO 为 MCU (MSP430FR5738RGE)和电路的其余部分供电。

根据 slaa828.pdf、无需使用任何外部电路即可监控功率。 我的问题是、无需任何外部电路即可监控3.6V 原始电池电压? 需要将内部电压基准设置为什么? 以及连接方式如何?  您可以推荐任何可能的参考设计?

我已经看过 TIDA-00468参考设计、但仍然无法完全确定连接。  


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、
    遗憾的是、在没有外部组件的情况下直接测量电池电压不能正常工作。
    该方法如下、但它仅适用于由电池直接供电的 MSP430:
    MSP430 FRAM 器件配有片上 ADC、要测量电源电压、您需要颠倒基准电压和测量电压的角色、这意味着您需要选择电源(电池电压)作为基准、并将集成基准的基准电压作为输入电压。 众所周知、内置基准电压的水平、您可以计算电源电压=电池电压。
    现在、这只有在直接由电池为 MSP430供电时才可行。 在您的情况下、电池电压明显更高、因此您无法将其直接应用于 MSP430器件的任何引脚、因为这会违反规范。
    您只能应用电池电压的分压部分、但这当然需要外部组件(ADC 输入端的电阻分压器和 C)、为了限制通过分压器的电池放电、它必须具有非常高的值。 C 是备份待测量的电压)。

    此致
    Peter