This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437A 的引脚和功能是否与 MSP430F2254IDA 的引脚和功能兼容?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP430FR5849
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808040/msp430f5437a-are-pins-and-functions-of-msp430f5437a-compatible-with-those-of-msp430f2254ida

器件型号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5849

您好!

我考虑使用 MSP430F5437A 重新设计新产品 、以取代使用 MSP430F2254IDA 的现有产品。 我需要更多 GPIO 引脚和 ADC 通道、并希望尽可能重复使用硬件和软件。 您能否告知我 MSP430F5437A 的引脚和功能是否与硬件设计中的 MSP430F2254IDA 的引脚和功能完全兼容?

谢谢、HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、问题应该修改。 他们希望将其与  MSP430F2254IDA 的引脚和功能进行比较 

    您能否帮助我们了解 MSP430F5437A 的引脚和功能是否与 MSP430fr5849而不 是 MSP430F2254IDA 的引脚和功能兼容?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、

    MSP43FR5849IDA 采用 TSSOP 封装、而 MSP430F437A 仅采用80引脚 LQFP 封 装、因此它们将不具有引脚对引脚兼容性。

    关于其功能和特性、请查看以下应用报告: 从 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列迁移到 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx 系列 、其中将讨论主要差异以及如何迁移到新器件。

    在兼容性方面、您是否关注特定的功能或引脚?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、Chris。

    我将 MSP43FR5849IDA 的引脚映射到 了 MSP430F437A 的引脚、并附加了该文件。 您能评论一下吗? 我是软件工程师、并将其映射到软件视图中。 您的建议将非常有用。

    e2e.ti.com/.../8420.MSP430F5437A_5F00_vs_5F00_msp430fr5849.xlsx

    此致、HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否给出每个引脚的功能定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、冬天、

    请参阅   上面的8420.MSP430F5437A_vs_msp430fr5849.xlsx 文件。

    A 列包含我在当前产品(msp430fr5849)上使用的功能、E 列的引脚编号映射到 MSP430F5437A 的引脚编号。

    B、C、D 列是 TI 的引脚映射。

    谢谢、HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、A 列未提供该引脚的功能。 我需要知道引脚是数字输入/输出、模拟输入还是外设功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 将查看原理图。