This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:与 CAN1相关的 GPIO#9勘误表

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778936/msp432e401y-errata-gpio-9-relevant-for-can1

器件型号:MSP432E401Y

我的客户希望使用 PB0/PB1作为 CAN 接口(他们需要两个...)。

勘误表 GPIO#9与此配置是否相关? 这两个 CAN 接口能否照常使用?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 勘误表指出、任何引脚多路复用选项都可能会出现这种情况、其中包括 CAN。 您可以使用这两个 CAN 接口、但必须实施控制来寻址 GPIO#9;。 由于建议的唯一权变措施是不使用引脚、因此我建议对电路进行寻址、以便不满足勘误条件。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

      从 CAN 的角度来看、收发器应用于将 MSP432E401Y 上的 RX (PB0)和 TX (PB1)引脚与超过时序(2ns)和电压(VOH-VOL)的瞬态隔离。  这只留下 TX 和 RX 信号本身。  如果 TX 的驱动强度限制为默认值(2mA)甚至4mA 驱动强度、则会使 TX 线无法满足勘误条件。  在 RX 侧、您需要添加一个简单的低通滤波器来控制压摆率。  

    对于 TX、这可能会限制 MSP432E4和 CAN 收发器之间的距离。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的建议。 为了在发送器端清除晶振、器件勘误表还可能规定、在这种情况下、相关引脚 PB1的驱动强度应限制为不超过4mA。 这是正确的还是误解了什么?

    BR
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须认识到、瞬态条件可以在内部或外部产生、即使 IO 处于发送状态也是如此。 虽然将驱动强度配置为2mA 或4mA 是正确的、但会阻止发送器本身产生瞬态、这不会防止可能出现的外部瞬态。

    请告诉我这是否不清楚。
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

    Markus