This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:MSP430

Guru**** 2913830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74, MSP430F2132, MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780194/msp430f2132-msp430

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2153

谢谢主席先生

请澄清我的疑问:

1) 1)根据我项目的建议、我已最终确定温度传感器 LM74 和微控制 器 MSP430F2132。 我需要通过   I2C 将微控制器与温度传感器 LM74连接在一起、并将 Monza x-2k dura RFID 芯片与微控制器连接起来。 但是、

 在 MSP430F2132 引脚编号9 10 11 12 13的数据表中、有 UCB 和 UCA 引脚、  

但是、

10和11是用于 IIC 接口的 SDA 和 SCA 引脚、13 14是 SPI 引脚 SIMO 和 SOMI 、但哪个引脚将用于 GSM 和 WIFI、因为13和14引脚仅用于 UART 的 TX 和 RX  

请向我建议温度传感器(SPI) RFID 芯片(IIC)和 gsm /wifi (UART)的引脚连接。

MSP430F2132和 MSP430F2132 EP 之间还有另一个区别

主席先生,请澄清我的疑问  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Srih问候

    我不知道您现在想在另一个线程(e2e.ti.com/.../779715)中使用 UART 、这似乎您无法同时将 I2C、SPI 和 UART 用于该器件。 您可以使用 MSP430FR2153并实现它。 您也可以使用 I2C 总线或 SPI 共享两个器件。
    MSP430F2132和 MSP430F2132 EP 的主要区别在于
    支持扩展(-40°C 至125°C)
    温度范围(2)
    •延长了产品生命周期