This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:对定制板进行编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A, MSP-FET, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810826/msp430f2370-programming-custom-board

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他器件: TRF7970AMSP-FETMSP430FR5969

您好!

我有一个基于 MSP430F2370和 TRF7970的定制板。 此设计基于 TI 的超低功耗卡存在检测和 NFC/RFID 读取器参考。 下面是电路板上6x2 JTAG 的示意图,我想知道如何对它进行编程?

此外、当我为 MSP430F2370和 TRF7970构建 NFC 读取器的示例代码时、我收到以下错误。(我正在使用 CCS 9.0.1)

"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.1.2 [MSP430]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 TRF7970A_Ultra_Low_Power_Card_Detection 属性问题"

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    您需要一个 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我有一个 MSP430FR5969 Launchpad,可以用它进行编程吗?

    此外、请帮助我回答以下问题

    当我为  MSP430F2370 和 TRF7970构建 NFC 读取器的示例代码时、我收到以下错误。(我正在使用 CCS 9.0.1)

    "此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.1.2 [MSP430]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "=""> software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。  TRF7970A_Ultra_Low_Power_Card_Detection属性问题"

     此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    MSP430FR5969 Launchpad 上的 eZ-FET 仅支持 SBW 调试端口。 F2370没有该端口。 因此、您无法使用 Launchpad 对 F2370进行编程。

    2.右键单击项目、打开属性、选择可用的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我收到以下错误、请检查。

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    您在哪里获得了示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我从以下链接中的下一页中获得了它。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-NFC-READER

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidc053&fileType=zip

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    它发挥了作用。 非常感谢。