This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:软件 UART 实现

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780154/ccs-msp430f5529-software-uart-implementation

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们的定制设计中需要4个 UART 和 USB。 我们正在寻找通过配置 MSP430F5659 GPIO P1.1和 P1.2实现软件 UART 的示例代码。

我可以找到 MSP430G 系列的演示代码。 是否有人可以共享用于在 MSP430F 系列中实现软件 UART 的演示代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好拉曼、

    我相信 TI 只为那些没有硬件 UART 的器件提供软件 UART 演示代码。 对于 F5659、由于它具有 HW UART、我认为此处没有官方的 SW UART 演示代码。
    您可能需要尝试将 MSP430G 系列软件 UART 代码移植到 F5xx 器件。 或者、您也可以在 GIT-Hub 等开放式互联网上尝试运气。
    如果您仍有不清楚的事情、请告诉我。

    此致、
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计时器... https://forum.43oh.com/topic/1284-software-async-serial-txrx-without-timer/

    使用计时器... forum.43oh.com/.../

    这是2xx 的示例、但5xx 可以使用类似的代码。 CPUvX2将以更少的周期执行某些汇编器指令、因此应使用示波器调整不带计时器的版本。