This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:MSP430始终复位

Guru**** 2526030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780038/ccs-msp430fr2355-msp430-always-reset

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我不熟悉 MSP430。 我现在使用的是 MSP430FR2355。

 在最近的测试中、我发现当我上传代码时、MSP430似乎在一段随机时间后复位。 (LED101始终闪烁。 一旦它闪烁、代码就不能正常运行。)

 为了进入低功耗模式、我配置了许多引脚状态。 这很重要吗?  

 如果有人能提供帮助,我就非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、当我上传代码时、总是会出现一条有关"初始化仿真器时出错:MSP430调试接口需要固件更新..."的警告。 我现在无法上传代码。 这是否与上述问题有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    江阳您好、

    为了确保您拥有支持您正在尝试编程的 MSP430的最新编程/调试固件、请允许更新固件、然后告知我您是否仍有问题。