This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS521:总线端子上的保护电阻器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810472/tss521-protection-resistors-at-bus-terminals

器件型号:TSS521

您好!

在 TSS521的数据表中、我们详细介绍了总线端子上的220 Ω 保护电阻器。 我的客户如何确定是否确实需要220欧姆电阻或其他一些值可能更合适?
具体而言、我的客户对使用较低的值感兴趣。 要使用其他(较小)值、必须满足哪些条件?

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430团队成员已被分配审查您的问题。 请稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是一个与 M 总线信号相关的值。 我建议您保留建议的值。 但是、您能否告诉我客户为什么要使用其他价值? 无论是在成本方面还是在设计方面、将此电阻器更改为另一个值都没有任何好处。