This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5635:通过 USB 的 Python BSL 挂起。

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778526/msp430f5635-python-bsl-via-usb-hangs

器件型号:MSP430F5635
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

很抱歉、以前报告/解决过此问题。 我找不到。

使用 Python BSL USB 引导加载程序。 我正在尝试下载从 IAR 的发布输出生成的.txt 文件。 该固件

并可通过 JTAG 和 FET 下载。 使用 Python 应用程序、我按如下所示挂起:

它从不会脱离这种状态。

感谢您的任何帮助。

EDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eltury

    您在哪里下载了该软件?

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载了 Python 程序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以为我共享链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不使用 Win exe GUI (非 Python)版本是否有相同的特殊原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几年前、一位 TI 工程师告诉我要使用它。 我应该更改吗? 什么是最好的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以尝试一下该软件、它可以与 MSP430F5529 Launchpad 配合使用。 您应该注意的一点是、您可以与 MSP430F5529 Launchpad 进行比较的硬件连接、另一个是.TXT 格式、这是 TI 风格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是正确的.txt 格式。 请记住、我可以通过 FET 和 JTAG 下载并运行相同的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用 TI Windows 下载程序进行下载。 感谢你的帮助。