This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:是否可以为我的项目推荐 MSP430?

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779215/msp430fr5969-may-you-recommend-me-a-msp430-for-my-project

器件型号:MSP430FR5969

我的项目需要 MCU、我需要满足以下要求:

(1) MCU 支持安全启动;

(2) MCU 支持 OTA;

(3)  MCU 支持 硬件加密、例如 AES128;

(4) MCU 支持固件签名、OTA 文件签名和防篡改保护。

您可以向我推荐   符合我 要求的 MSP430吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    存储器尺寸、引脚数、价格或 ADC 或 LCD 等其他外设的需求如何?
    (1) MCU 支持安全启动;
    是的、基于 ROM 的 BSL 或基于主存储器的引导加载程序都具有 CRC、以确保引导安全。
    (2) MCU 支持 OTA;
    您是指无线更新固件? 如果是、是的。 有关更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../slaa721b.pdf
    (3) MCU 支持硬件加密、例如 AES128;
    对于 MSP430FR5XX6XX、我们有 AES128加速器。 但可以使用软件在 MSP430FR2XX4XX 中实现它。
    (4) MCU 支持固件签名、OTA 文件签名和防篡改保护。
    我认为这很容易实现。 为了实现防篡改保护、我们需要密码才能通过 BSL 访问存储器。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    顺便说一下、什么是终端设备? 我可以为客户搜索一些参考系统解决方案。

    Gary