This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:基于 MSP430通过蓝牙设计无线内部通信

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778874/msp430afe221-designing-a-wireless-intercom-via-bluetooth-based-on-msp430

器件型号:MSP430AFE221

 现在、我想 设计一个基于  MSP430的带麦克风和扬声器的无线内部通信系统。我不知道如何构建这种架构。大脑中的空白部分。是否有相关的参考设计值得推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    为什么选择 MSP430AFE221? 您想使用16位 Σ-Δ ADC 吗? 该设备没有蓝牙模块您可能需要外部蓝牙设备。 对于 TI 参考设计或应用手册、我还没有找到一个不幸的设计。但是如果将来找到一个、我会将其发送给您。
    顺便说一下、您希望 MSP430执行哪些功能?我们可以评估我们是否有足够的资源来使用 MSP430实现它。
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪种型号的 MSP430具有内置蓝牙功能、您可以推荐它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没有 MSP430器件内置蓝牙。 对于外部蓝牙器件、您可以在此处 www.ti.com/.../products.html 进行选择
    您可以看到、大多数器件都具有 MCU。
    此致
    Gary