This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, LM75A, LM74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779715/msp430f2132

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: LM75ALM74

我能否一次将微控制器 MSP430F2132与 Monza x-2k dura 和外部温度传感器(LM75a)连接起来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Srih问候

    我看到 Monza 和 LM75a 都只使用 I2C 接口、因此 MSP430无法同时与两个器件通信、但可以在不同的时间进行通信。 这两个器件可以共享具有不同从器件地址的 I2C 总线。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生

    但是、如果我们希望微控制器同时与(温度传感器和 RFID 标签芯片)连接、您可以建议使用 aurdino uno 控制器、这会很有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生

    LM74将使用 SPI 接口和使用 I2C 接口的 Monza x 2k Dura。

    那么、一次可以连接吗?

    但 MSP430不会一次同时提供两个接口...因此、使用 aurdino uno 控制器是一个不错的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Srih问候

    为什么您需要同时连接两个器件? 如果您以高速方式运行 I2C 时钟、则当您与一个器件逐个进行通信时、时隙非常小。您知道温度通常变化缓慢、因此采样率不是太高。 如果必须这样做、则选择具有两个 I2C 接口的器件即可工作。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirharsha

    如果您使用 SPI 与 LM74通信、i2c 与 Monza 通信。 我认为 MSP430F2132解决方案可以正常工作。 您可以使用 UCA 到 SPI、使用 UCB 到 I2C、我已经检查了引脚是否没有冲突。

    此致
    Gary