This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDU546A

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, CC1312R, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779480/tidu546a

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433CC1312RCC1101

您好!

http://www.ti.com/lit/ug/tidu546a/tidu546a.pdf

如果您注意 到第6页的图6中有两个库文件:网状网络 G2533 - Master.lib网状网络 G2533 - Slave.lib。  

请建议如何获取 MSP430FR2433的库文件或至少如何制作和编译。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,孔孔

    遗憾的是、此参考设计已停产。
    您当前是否有 G2533主项目和从项目文件?
    我可能会帮助您将代码移植到 FR2433。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,孔孔

    有人告诉我、此参考设计可能尚未停产。 请留出一些时间、如果有的话、我将尝试查找或更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我建议您查看 CC1312R 的以下两个参考设计:
    www.ti.com/.../TIDA-010032
    www.ti.com/.../TIDA-010024

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    我们能否使用 MSP430FR32将堆栈移植到 CC1101?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、我们不再支持 MSP430和 CC1101的参考设计。

    此致、
    Fredrik