This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779233/msp430fr2311-error-connecting-to-the-target-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我在电路板上放置了一个全新的微控制器、并在尝试通过 CCS 使用 Launchpad 进行调试时收到此错误。  该器件是从卷盘中新鲜出炉的。  是否有什么想法可能导致它?  我看到很多文章指向 JTAG 保险丝、但我看不到这是怎么可能的。

连接到目标时出错:
器件的调试接口已被保护

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的 PC 可以识别您的 LaunchPad 的剂量、文档 第3.1部分对此进行了介绍?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Launchpad 被识别为正常、并在我重新安装跳线时进行编程、以对定制板进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 SBW / JTAG 邮箱引导代码(用户代码擦除0x1A1A)解锁器件。这可以通过任何 TI FET 和 MSP430-Flasher (msp430flasher.exe -e ERASE_USER_CODE)来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用 launchpad 进行此操作吗? 我没有 TI-FET 闪存器。 此外、为什么要锁定品牌的新器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以为此使用任何 LP。 不知道为什么品牌新器件被锁定。 我想您正在 VCC 大于2.0V 的情况下尝试新器件、因为 FRAM 器件无法在2.0V VCC 下启动(或建立 SBW/JTAG 连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、您可以尝试使用 Zrno 之前在其他帖子中提到的 MSP430Flasher 进行用户代码擦除(01A1Ah)
    e2e.ti.com/.../566104
    此致
    Gary