This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:Elprotronic 页面寻址编程

Guru**** 2536020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809084/msp430f6736a-elprotronic-page-adressing-programming

器件型号:MSP430F6736A

您好 MSP 团队。

我在互联网上找到了以下内容:

Elprotronic 使用 页面寻址、而 SMH  字寻址。 这使得7-9和20-23之间的差异有所不同。 SMH 声称、官方的德州编程指令 不支持页面写入。 德州仪器证实、Elprotronic 已针对自身风险开发了算法。

我们对 Elprotonic 编程器有何经验?

我应该避免使用它吗?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    要清楚的是- Elpotic 的哪个编程人员正在谈论-您是否介意共享器件名称?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您是否介意分享有关您问题的更多信息? 如果没有回复、我将假定问题已解决。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MSP430团队。

    我犯了这个错误。

    似乎无法使用 JTAG 页编程、但使用自定义 RAM 加载程序可以实现这一目的。

    BR

    安德斯兰热