主题中讨论的其他器件:MSPBSL、
工具/软件:Code Composer Studio
我已成功使用 MSPBSL_scripter 将 txt 文件加载到出厂时安装的 BSL 代码中。
现在、我需要稍微修改 BSL。 我一直遵循 SLAU622H 中列出的说明。
我正在使用此处链接的项目:
当我下载调试或发布配置时、引导加载程序停止响应 BSL_scripter。 在我运行(出厂时安装的 BSL)和从项目构建的 BSL 之间、我的所有设置详细信息完全相同。
另一个详细信息:最初、我尝试修改项目以在 BSL 运行时切换 LED。 LED 工作正常、但引导加载过程未工作。 现在、我已经使用完全未修改的源代码启动了一个全新的项目。 此时、我只想让原始项目生成并运行。
我想知道问题是否与以下3个构建警告相关:
#10247-D null:创建输出段".TI.noinit"、不带 SECTIONS 规范
宏"UCRXIE"的#48-D 不兼容重定义(在"C:\MSP_REprogram\BSL 432 files\source\BSL432\BSL432_Peripheral_Interface.h"的第78行声明)
宏"UCTXIE"的#48-D 不兼容重定义(在"C:\MSP_reprogram\BSL 432 files\source\BSL432\BSL432_Peripheral_Interface.h"的第77行声明)
我想知道、为什么我在未修改的 BSL 项目中收到这些警告。
感谢您查看我的问题