This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2618:MSP-FET 驱动器将会自动从 COM/LPT 部分更改为 HID 部分

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808443/ccs-msp430f2618-msp-fet-driver-chances-automatically-from-com-lpt-section-to-hid-section

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有2个新的 MSP-FET 调试器件。 因此、我安装了 CCS  9.0.1.00004。

连接完第一个 MSP-FET 后、驱动程序显示在器件驱动程序窗口的右侧部分:LPT & COM。

启动 CCS 并尝试启动调试器后、驱动程序将从 LPT & COM 中分离、而新的驱动程序将在人机界面设备中分离。

调试器不启动。

与第二个 MSP-FET 器件相同。

有什么建议吗?

Thx、Manfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manfred、

    确保将 MSP-FET 直接插入计算机的 USB 2.0端口(而不是 USB 3端口或 USB 集线器)

    您是否使用定制板将 MSP-FET 连接到? 如果没有、您使用的是什么 TI EVM?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    我还尝试了 USB2.0、结果是一样的。

    直到上周、我才使用 IAR 5.40工作台和较旧的 MSP-FET430UIF (灰色工作台)。

    由于硬件缺陷、我订购了后续类型 MSP-FET (黑色)、因为旧型号不再提供。

    但新版本与 IAR 5.40不兼容。 因此、我安装了 CCS 9。

    正如我所描述的那样、MSP-FET 的第一个插件安装了正确的驱动程序、它显示在 COM & LPT 下的器件管理器中、具有合理的驱动程序名称"MSP..."。

    尝试启动 CCS 调试会话后、COM/LPT 中的驱动程序会停止运行、并立即在 HID 区域中出现2个新的驱动程序。

    之后无法将驱动程序改回原始驱动程序、因为 Windows 告诉我该驱动程序不是 HID 驱动程序。

    如果我卸载设备并再次连接,HID 驱动程序将再次安装:-(

    我已将 MSP-FET 连接到硬件、该硬件也与旧调试器件一同使用。

    有什么想法、我可以卸下 HID 驱动程序并重新安装原稿吗?

    此致、

    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manfred、

    您是否已尝试在"人机接口设备"下的 Windows 设备管理器中检查以安装 HID 驱动程序?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manfred、

    您是否能够解决您的问题?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、谢谢。

    我在另一台 PC 上安装了 MSP430Flasher、因此可以将固件刷写到 MSP-FET 中。

    现在、这两个器件也可以在我的 PC 上工作。

    曼弗雷德