This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:USB 通信是否需要所有 eZ-FET 组件?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810537/msp430fr5994-are-all-of-the-ez-fet-components-required-for-usb-communication

器件型号:MSP430FR5994

您好!

想知道 eZ-FET 的所有组件是否都需要用于 USB 通信和编程。 我正在设计自己的定制板、我的结论是、我想要做的是所有组件都是必需的、但我只是想仔细检查一下。 此外、如果我想对 eZ-FET 进行编程、我只需使用 TI 已经提供的固件并使用 MSP-430UIF、对吧?  

谢谢!

编辑:如果计算机与 MSP430之间的 USB 通信需要、定制 PCB 上会有一个 eZ-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想将 eZ-FET 连接到电路板、则应该对所有组件进行端口连接。 有关硬件设计的详细信息、请查看以下文档。 此外、您还可以通过 MSP-430UIF 等 MSP430编程器将固件下载到自己的电路板上。