请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我们希望使用 MSP432E4的 BSL 通过以太网进行 FW 升级。 我们有一些问题需要您的帮助:
在 SLAU746A 的"MSP432E4 SimpleLink微控制器引导加载程序(BSL)"中,我看到提供了 MSP432E4的 BSL 源代码,但从何处获取源代码?
升级以太网 BSL 固件后、MSP432E4是否会自动复位?
我看到它基于 DHCP、如果我的系统是固定 IP、它是否也支持? 或者应在何处修改以支持固定 IP?
4.以太网 BSL 的功能是否存储在 ROM 中? 如果可以、我是否仍然可以修改 其中的内容?
谢谢你。