This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:有关通过以太网实现 MSP432E4 BSL 的问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809940/msp432e401y-questions-about-msp432e4-bsl-via-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们希望使用 MSP432E4的 BSL 通过以太网进行 FW 升级。 我们有一些问题需要您的帮助:

在 SLAU746A 的"MSP432E4 SimpleLinkTm微控制器引导加载程序(BSL)"中,我看到提供了 MSP432E4的 BSL 源代码,但从何处获取源代码?

升级以太网 BSL 固件后、MSP432E4是否会自动复位?

我看到它基于 DHCP、如果我的系统是固定 IP、它是否也支持? 或者应在何处修改以支持固定 IP?

4.以太网 BSL 的功能是否存储在 ROM 中? 如果可以、我是否仍然可以修改 其中的内容?

谢谢你。