This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2132:#10247-D 为空

Guru**** 2529750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808104/ccs-msp430f2132-10247-d-null

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430F2232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在代码上运行调试器时遇到问题。 代码是将产品的时钟变为正交。 代码已完成、并且在调试器乘法时间方面运行良好。  

我尝试过的

  • 查看从该项目派生的项目的所有设置和链接器文件、以确保它们都匹配
  • 在同一器件和引导加载程序上运行具有类似操作的代码
  • 观察电源是否已正确应用于 MSP-FET 仿真工具。  
  • 阅读论坛帖子、其中包含我自己的问题、但不限于以下问题。  
  • https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/189579

我认为我对这个问题的了解  

  • 所有这些都来自链接器文件和.out 文件、somsting 不会与其他内容通信
  • 代码最初是在 V 4.3.3上构建的、但似乎正在更新到最新版本。  
  • "text:_is有限:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"该文件的内容有误、因为它前面有一个.text、这意味着它是可执行代码。

以下是阻止 我进行正确调试的所有当前警告  

说明资源路径位置类型
#10107-D table (BINIT)运算符被忽略:链接器仅在创建裸机可执行文件 lnk_msp430f2232.cmd /QSB_EQUAD 线路110 C/C++问题时生成复制表
#10247-D null:创建输出段".text:_fpclassify:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_fpclassefyf:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_fpclassfyl:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_is有限:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isfinitef:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isfinitel:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isinf:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isinff:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isinfl:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnan:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnanf:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnanl:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnormal:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnormalf:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_isnormall:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_signbit:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_signbitf:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text:_signbitl:rts430_eabi.lib <_printfi_min.c.obj>"、但没有段规范 QSB_EQUAD C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    您是否尝试运行 TI 代码示例以查看其是否正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我现在已经解决了所有以前的错误、但是我的代码仍然不会在超级终端上生成任何内容、我知道应该是这样的、几乎是因为它不会讨论正确的波特率。 任何打印 F 仅在超级终端中返回 NULL 字符  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试增加堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 realterm/超级终端中没有帮助仍然获得空字符、但我注意到、当我按下调试器上的 Play 时、我看到中断图标闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我建议使用一个简单的代码来使 UART 和 printf 函数首先工作、然后添加您的应用代码。