This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Σ-Δ ADC 的更多信息

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810283/about-sigma-delta-adc

你好。

您是否有任何器件型号、其 Σ-Δ ADC 可在 MSP430 MCU 中输入0V~2.5V 的信号?

似乎只有 MSP430 MCU 可以输入高达1.5V 的信号。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您是指共模输入电压还是差分输入电压。

    通过参考 MSP430I2041数据表中的上表、SD ADC 可以在 AVss-1和 Vcc 之间输入绝对电压范围。 相同的范围适用于共模输入电压范围。

    就差分电压范围而言、您是正确的。 可施加的最大差分电压基于 SD ADC 的 Vref、如果使用外部电压基准、Vref 会在1.5V 时达到最大值(如同一数据表的表5-20所示)。 例如、当增益为1时、满量程差分输入电压范围将为-Vref 至+Vref。

    话虽如此、我们建议差分输入电压保持最大和最小允许值的80%。 因此,根据建议,差分输入电压不应低于-Vref*0.80或高于+Vref*0.80。

    希望这有助于清除问题。

    此致、

    Matt