This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747A:推荐电容值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809031/msp430f6747a-recommended-capacitor-values

器件型号:MSP430F6747A

您好!

我的客户正在使用 MSP430F6747A 进行生产。
客户计划更新其 PCB、需要更换一些板载电容器。

数据表中建议使用以下值。
VREF:100nF (标称值)
DVCC:4.7nF (最小值)
AVCC:4.7uF (标称值)
AUXVCC3:0.47uF (标称值)

如果这些电容值降低、预期会产生什么影响?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设应用在计量领域、一方面利用器件的 ADC 功能、另一方面受 ESD/EMI 的高稳健性要求的制约。

    减小电容值会对两个方面产生负面影响、但由于电容不是影响模拟性能和稳健性以及电磁干扰的唯一因素、因此无法量化影响的质量。 只能假定出现了性能下降的趋势。

    影响模拟性能和稳健性的其他因素是硬件设计、布局和产生的信号完整性。 此外、电源设计和架构也具有决定性的影响。 但是、由于所有这些方面都是特定于设计的、因此我们建议在决定大规模生产之前、只使用减小的电容器值测试模拟和稳健性性能。

    需要记住的另一个方面是 DVCC 的最小指定备用电容器。 请记住、MSP430F6747A 具有包括片上 LDO 在内的集成电源管理。 低于电源电容器的建议最小值可能会对该 LDO 的稳定性产生负面影响、并相应地产生影响 MSP 运行安全性的结果。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您的问题已得到充分回答、我将关闭该主题。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致

    Peter