Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, MSP430F5638
主题中讨论的其他器件:ADS1282、
您好 MSP430团队、
我代表我的客户发布此问题。 上下文如下。
我们一直在使用 MSP430的几个不同变体、并有关于 DMA 的问题。 我们要使用的特定版本是 MSP430F5638IPZ。 我们需要至少有一个 UART、一个 L2C 和两个相对高速 SPI 控制器。 SPI 几乎需要 SPI。 今天上午快速查看数据表,可以看到 DMA 控制器不能与串行控制器配合使用。 请确认。
我们需要 MSP430通过 TCXO 在16.384MHz 上运行、使用计时器为3个 ADS1282 ADC 生成4.096MHz 调制器时钟、还需要使用2.048MHz SCLK 的 SPI 来读取 ADC。 DMA 几乎是必需的。 第二个 SPI 将在更高的 SCLK 上使用、以将数据移入一对大型串行存储器器件。
谢谢、
劳伦