请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
我有两个问题。 首先、我要尝试读取 MSP430FR5994 Launchpad 上某个引脚的输入值、但该值未显示。 如果我查看 CCS 中 P3IN 的"寄存器"、即使我将不同的引脚设置为高电平、它也不会改变。 我的代码如下。 我的第二个问题是、我的变量不会显示在 CCS 中的"变量"或"表达式"中。 我缺少什么吗?
#include /** * main.c */ int main (void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时 器 unsigned int 胡胡胡尔; P3DIR &= 0xF0; while (1){ 胡说= P3IN; __delay_cycles (1000); }