This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:不包含 UART 库

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809679/msp432e401y-uart-library-not-getting-included

器件型号:MSP432E401Y

你(们)好  

我正在研究 MSP432E401Y SDK 的基于以太网的 IO 控制示例。

该示例使用 UART 外设在控制台上打印详细信息。

但是、它们初始化 UART 外设并使用它的方式与平常不同。

我是一名初学者、不熟悉这种技术。

我希望使用 UART 外设、例如本示例中的 UART4、但当我随库一起添加所需的代码时、会显示以下错误。

如何纠正此问题、或者如何在基于以太网的 IO 控制示例本身中初始化我选择的 UART 外设。  

下面是所示错误消息的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认这是您正在使用的示例:  

    如果您查看 uartstdio.c、您将看到定义的以下可能的基址。

    //
    //
    //控制台 UART 的可能基址列表。
    //
    //
    静态常量 uint32_t g_ui32UARTBase [3]=

    UART0_BASE、UART1_BASE、UART2_BASE
    };

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mritunjoy、您好!

      基于以太网的 IO 控制示例使用 Driverlib API。 我想您希望使用 TI 驱动程序 API。 这就是您看到差异的原因。

    有关 SimpleLink SDK 中使用的不同 API 的更多详细信息、请参阅以下帖子的最后两个回复、以便您可以在知情的情况下决定要使用哪些 API:  

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我想使用 TI 驱动程序 API

    我的问题已经解决、我可以在示例中使用它

    谢谢。