This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:MSP432E4写保护功能

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809621/msp432e411y-bgaevm-msp432e4-write-protection-capabilities

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

MSP432E4是否具有与 MSP432P4产品相同的密码保护方案?

它们是否是具有相同基本架构的相同产品系列?  

如果不是,两者在安全方面有何区别?   

它们是否为 IP 保护和 EEPROM 访问支持相同的写保护方案?

它们是否具有相同的引导加载程序 ROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    MSP432P4和 MSP432E4都使用 Cortex-M4F 内核、但外设的设计却截然不同。  

    有关安全功能、请参阅以下文档:

    两个器件的引导加载程序不同。

    谢谢、

    SAI