主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355、 MSP430FR2433、 ENERGIA、 LMP90100
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我执行了一个与 MSP430FR2355 (从器件)通信的项目。 我使用 Energia 让主器件读取从器件通过 I2C 发送的3个字节(从器件代码由 CCS 编写)。 现在、我不使用 FR2433、而是使用使用 CCS 和 TI RTOS 的 MSP432P401R。
我尝试编写一个代码、但没有成功。
有人可以帮助我将以下代码转换为 TI-RTOS 吗?
代码:
----------------------------------------------------
#include
int i2caddress = 0x48;
void setup()
{
Wire.begin();//加入 i2c 总线(主机的可选地址)
Serial.begin(9600);//开始串行输出
}
void loop()
{
serial.print("\nValor recibido:");
wire.requestFrom (i2caddress、4);//从从设备请求3个字节
while (1 <Wire.available())
{
int ReceivedValue = Wire.Read();
serial.print (ReceivedValue、hex);
serial.print (");
}
延迟(2000年);
}
----------------------------------------------------
我非常感谢你们的帮助。
谢谢、
Mikel