This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5224:无线下载(OAD)问题

Guru**** 2591070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809837/msp430f5224-over-the-air-download-oad-questions

器件型号:MSP430F5224
主题中讨论的其他器件:CC2564MODACC2564

您好!

我有一位客户计划使用 MSP430 + CC2564MODA 并实施 OAD 功能。
我已查看以下应用手册(APN)。
http://www.ti.com/lit/an/slaa600d/slaa600d.pdf
APN 使用 CC110x、但应该可以通过软件修改将 CC110x 替换为 CC2564 (或任何其他无线器件)。

我知道有单映像和双映像模式、但不清楚使用双映像模式的优势。
我查看了 E2E 主题、了解器件始终具有双模工作应用、如果 OAD 发生错误、这将有所帮助。

http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/684816/2533626?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=OAD%20dual#pi320995=2

但是、即使在单模式下、此类错误也会导致严重情况(死锁等)吗?
根据我从 APN 中了解的情况、如果 OAD 在单模式下失败、并且新应用程序无效、则下次只执行引导模式。
然后、OAD 将再次尝试、直到成功上载新应用程序。
如果是这样、与双模式的缺点(存储器空间、复杂性等)相比、使用双模式似乎没有明显的好处。

我是否不理解某些内容?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    你是对的。 对于双映像模式、只需提供失败的应用程序代码更新并备份代码即可运行。

    此致

    Gary