This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F UART 和 GPIO 问题。

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807971/msp430f-uart-and-gpio-issue

器件型号:MSP430F2132

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

控制器        :MSP430F2132

晶体振荡器 :16MHz

问题            :启用 UART 串行通信时 GPIO 不工作。

GPIO 在启用 UART 代码或将 UART 代码添加到项目之前运行良好、并经过良好测试。 还注意到 XOUT 引脚上的16MHz 波形。 在项目中添加 UART 代码后、我记下了 UCA0TXD 引脚(引脚编号15)上的波形/脉冲。 但未通过任何终端软件验证。  

但是,当我在同一固件中尝试 GPIO 功能时,GPIO 功能不像以前一样工作。

我在哪里犯了错误? 请帮助解决问题。

下面是我的代码。

#include

#define _Input1 (P2IN 和0x10)//P2.4
#define _INPUT2 (P2IN 和0x20)//P2.5
#define _INPUT3 (P3IN 和0x01)//P3.0
#define _INPUT4 (P3IN 和0x02)//P3.1
#define _INPUT5 (P2IN 和0x01)//P2.0
#define _INPUT6 (P2IN 和0x02)//P2.1
#define _INPUT7 (P2IN 和0x04)//P2.2
#define _INPUT8 (P2IN 和0x08)//P2.3

#define _Output1_ON P1OUT = P1OUT | 0x01 //P1.0
#define _output2_on P1OUT = P1OUT | 0x02 //P1.1
#define _OUTPUT3_ON P1OUT = P1OUT | 0x04 //P1.2
#define _OUTPUT4_ON P1OUT = P1OUT | 0x08 //P1.3
#define _OUTPUT5_ON P1OUT = P1OUT | 0x10 //P1.4
#define _OUTPUT6_ON P1OUT = P1OUT | 0x20 //P1.5
#define _OUTPUT7_ON P1OUT = P1OUT | 0x40 //P1.6
#define _OUTPUT8_ON P1OUT = P1OUT | 0x80 //P1.6

#define _Output1_off P1OUT = P1OUT & 0xFE // P1.0
#define _output2_off P1OUT = P1OUT & 0xFD //P1.1
#define _OUTPUT3_OFF P1OUT = P1OUT & 0xFB // P1.2
#define _OUTPUT4_OFF P1OUT = P1OUT & 0xF7 // P1.3
#define _OUTPUT5_OFF P1OUT = P1OUT & 0xEF // P1.4
#define _OUTPUT6_OFF P1OUT = P1OUT & 0xDF // P1.5
#define _OUTPUT7_OFF P1OUT = P1OUT & 0xBF //P1.6
#define _OUTPUT8_OFF P1OUT = P1OUT & 0x7F //P1.6
#define _all_output_off P1OUT = 0x00;

#define _RS485_TX_EN P3OUT = P3OUT | 0x40 //P3.6 =高电平
#define _RS485_Tx_DIS P3OUT = P3OUT & 0xBF //P3.6 =低电平

#define _RS485_RX_EN P3OUT = P3OUT & 0x7F //P3.7 =低电平
#define _RS485_Rx_DIS P3OUT = P3OUT | 0x80 //P3.7 =高电平

#define _RS485_TX_TOGGLE P3OUT = P3OUT ^ 0x10 //P3.1 =高电平

unsigned char buffer[10]={0};
unsigned char i=0;


/**
* main.c
*

int main (空)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

BCSCTL1 |= XTS | DIV_0;/* LFXTCLK 0:低频率 / 1:高频率 *
//ACLK 分频器= 0
BCSCTL2 |= DIVS_1 | SELS |DIVM_1|SELM1;//MCLK = LFXT1CLK、DIVs=1、DIVm=1、SMCLK=LFXT1CLK
BCSCTL3 |= LFXT1S1;针对 LFXT1 (XTS = 0)的//模式1

P1DIR |= 0xFF;//将 P1.0设置为输出方向
P2SEL = 0xC0;
P2DIR |= 0x00;//设置 P2所有输入
P3SEL |= 0x30;//对 USCI_A0使用 P3.4/P3.5
// P3SEL |= 0x00;//对 USCI_A0使用 P3.4/P3.5
P3DIR |= 0xDC;//将 P3.0、P3.1和 P3.5设置为输入

_all_output_off;//重置所有输出

UCA0CTL0 = 0x00;//8、N、1、LSB、UART、异步
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;// CLK = ACLK
UCA0BR0 = 65;// 8MHz/9600 = 833
UCA0BR1=0x03;
UCA0MCTL = UCBRS2;//调制 UCBRSx = 3
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化 USCI 状态机**
IE2 |= UCA0RXIE + UCA0TXIE;//启用 USCI_A0 TX/RX 中断

_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);//启用中断后进入 LPM3

//UCA0TXBUF ='A';
//缓冲区[5]= 0xAA;
_RS485_TX_EN;
RS485_RX_EN;
while (1)

// UCA0TXBUF ='A';
//_RS485_TX_TOGGLE;
//_delay_cycles (30000);
//_DELAY_CYCLES (100000);

//Blink Output1.
/*_Output1_on;
_delay_cycles (80000);
_Output1_off;
_delay_cycles (80000);
*


if (!(_Input1))||(!(_INPUT2))||(!(_INPUT3))||(!(_INPUT4)||(!(_INPUT5))||(!(_INPUT6))||(!(_INPUT7))||(!INPUT8)
if (!(_Input1)){
_Output1_on;

if (!(_INPUT2)){
_output2_on;

if (!(_INPUT3)){
_OUTPUT3_ON;

if (!(_INPUT4)){
_OUTPUT4_ON;

if (!(_INPUT5)){
_OUTPUT5_ON;

if (!(_INPUT6)){
_OUTPUT6_ON;

if (!(_INPUT7)){
_OUTPUT7_ON;

if (!(_INPUT8)){
_OUTPUT8_ON;

}否则{
_all_output_off;


//返回0;

// USCI A0/B0发送 ISR
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCIAB0TX_vector
_interrupt void USCI0TX_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCIAB0TX_vector)) USCI0TX_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

UCA0TXBUF =缓冲区[5];//读取、对齐和发送

// USCI A0/B0接收 ISR
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCIAB0RX_vector
_interrupt void USCI0RX_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCIAB0RX_vector)) USCI0RX_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

Buffer[0]= UCA0RXBUF;//显示 RX'ed 字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);//启用中断时进入 LPM3
    这将永久停止、因为任何地方都没有唤醒。

    我首先想到的是、您根本不需要这一行代码。 如果您真的想保留它、请将类似这样的内容添加到您的一个(或两个) ISR 中:

    >_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);//唤醒 main ()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

     >_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);//启用中断时进入 LPM3
    这将永久停止、因为任何地方都没有唤醒。

    您的意思是说、这条语句会将控制器置于空闲状态、直到 Rx 引脚上没有唤醒调用。 是吗?

    我正在寻找一个中断使能,当 Rx 也在 TX 中接收到类似的单个字符时(发送字符时或直到清除发送缓冲区时)。

    第二项声明将生效什么? 它将如何工作?

    -Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所写的语句会将程序置于空闲状态、直到唤醒、但永远不会唤醒。 MSP430不会在中断时自动唤醒前台(主)。

    我看到您没有在其他任何地方启用中断(GIE)、因此您可能希望保留该语句的"一半"。 尝试:

     >_bis_SR_register (GIE);//启用中断并继续