请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043
您好!
从过去几周起、我就一直在与 EVM430-FR6043合作。 现在、我想为我的应用之一使用 MSP430FR6043 IC 设计我自己的电路板。 我对 SN74LVC2T45DCTR 的存在稍微感到困惑。 据我所知、这是一款信号电平转换器、在设计中、仅使用其中一个通道 A1-B1、另一个通道 A2通过 B2接地的信号 RX 供电。
1) 1)是否可以指定 A2-B2连接的原因?
2) 2)是否可以消除 SN74LVC2T45DCTR 并 将 SIGNAL_TX 直接提供给 X_CH0_OUT?
谢谢、
Azista