This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-EXP430FR2433:MSP-EXP430FR2433

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809305/linux-msp-exp430fr2433-msp-exp430fr2433

器件型号:MSP-EXP430FR2433

工具/软件:Linux

尊敬的:

2年前我购买了一个 LaunchPad、但没有使用、今天我尝试在 Linux 笔记本电脑(Manjaro)上使用它时、它最初显示了 ttyACM 端口、2个数字、当我尝试下载示例程序时、它在100%后开始了 ezfet 固件更新、它给了我一些错误、 因此我尝试重新启动,但现在它不显示串行端口。 但是 lsusb 命令会显示此情况

总线001器件002:ID 2047:0203 Texas Instruments

请有人向我指出正确的方向。

此致

Gaurav Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    在我的 winxp 上进行了更新、它显示2个 HID 设备、但没有串行端口。

    任何帮助均已获得批准。

    此致

    Gaurav Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否更改为 Win10计算机以检查 Launchpad 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    会在 win10操作系统上尝试、但可能需要一些时间、放弃的窗口会很快返回。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已在 win10 OS 上检查、但我认为端口未枚举、请查看下面的屏幕截图、

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gaurav

    您是否安装了驱动程序? 您可以在 http://www.ti.com/tool/mspds?DCMP=msp430&HQS=mspds 下加载它

    有关调试器的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/tool/mspds?DCMP=msp430&HQS=mspds

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的帮助、我没有安装驱动程序、在您发布链接后、我在两个 Linux 中都安装了驱动程序(似乎 Linux 上的安装程序已损坏、至少对我来说、它不显示 EULA 或信息框中的任何其他文本、 但它似乎安装正确)和窗口、但这似乎不能解决我的问题、 然后、我决定尝试 CCS V9、在安装 CCS 后、当我创建新项目时、向导为我提供了一个用于标识电路板的选项、点击 CCS 会引导我恢复电路板、不记得具体步骤、而是从存储器中恢复电路板

    首先、它告诉我需要恢复我的板、点击"Recover"、红色(LED101)和绿色 LED (LED102)、闪烁一段时间。

    2、一段时间后给了我一些错误。 断开电路板并再次连接。

    点击了识别、 红色(LED101)和绿色 LED (LED102)、闪烁了一段时间、信息框告诉我固件需要更新、点击了更新按钮 、红色(LED101)和绿色 LED (LED102)、在一两分钟后、标识过程完成、没有按特定顺序列出。  

    尝试 使用 MSP430闪烁 LED 演示-软件切换 P1.0、LED01开始闪烁。 :-)

    必须感谢您的努力和这个伟大的论坛。 现在需要获取手册并开始学习。 会让你一直很忙;-)

    此致

    高拉夫