This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:FRAM 和 CTPL 使用 MCU SVS 而不是 ADC 比较

Guru**** 2385740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR5738
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809306/msp430fr5738-fram-and-ctpl-using-mcu-svs-instead-of-adc-compare

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989

你好!

我对 Compute Through Power Loss 实用程序及其关断功能有疑问。

在 MSP430FR6989 launchpad 中、您可以使用 ADC 持续检测 VCC 上的压降并触发关断、还可以推荐一些可向 MCU 提供 GPIO 中断的外部 SVS。
我的问题是、由于 MSP430FR5738具有内部 SVS、是否可以使用它来检测电压下降并触发关断? 我知道 PMM 在 LPM3.5模式下被禁用、因此如果在 LPM3.5模式下发生功率损耗、如果无法实现、您会建议使用哪种 SVS 来实现3.6V 电池应用、并且 MCU 从2V LDO 运行、则不会触发关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为这可以正常工作、因为 我们在 SVS 中有中断 SYSSNIV、但您应该记住的一点是、必须使电源缓慢下降。

    此致

    Gary