This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:是否可以将 XOUT 引脚连接到 RHB 封装上的接地?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808107/msp430f1232-is-it-ok-to-connect-xout-pin-to-ground-on-the-rhb-package

器件型号:MSP430F1232

你好

一位客户 询问、如果他们不使用 XOUT 引脚、是否可以将其接地?

此致

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户需要将 XOUT 引脚接地是否有特殊原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不认为有原因、但不知为何他们只是在 设计中这样做、产品已经交付给了客户。

    他们希望了解影响。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    如果 用户不使用这个时钟、建议通过设置 OSCOFF 来禁用 LFXT1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢。 但我不清楚是否可以根据您的意见将 XOUT 接地。

    客户已将 XOUT 接地、他们希望了解其影响。

    您能否就此提供一个确切的答案?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    当 OSCOFF 位被设定为默认值(0)时、如果接地 XOUT 引脚、测试结果显示电流增加10uA。

    因此、如果不使用该时钟、请通过设置 OSCOFF 来禁用 LFXT1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ling

    谢谢。 根据您的说明、将 XOUT 引脚接地可能会将电流消耗增加10uA、这取决于 OSCOFF 子。 但它不会影响设备的功能和可靠性

    我的理解是否正确?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    是的、你是对的。